请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z50-R2 尊敬的 TI 专家:
请参阅 SLUA420A、图1。 不清楚电池1的外部 FET 的栅极连接到什么。 它是否会连接到 Q40z50的 VSS? 如果是这种情况、IC 的 VSS 不会处于电池链的负电压最高、我知道这是不可取的、对吧? 请参阅随附的图表。
谢谢、
Roberto
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI 专家:
请参阅 SLUA420A、图1。 不清楚电池1的外部 FET 的栅极连接到什么。 它是否会连接到 Q40z50的 VSS? 如果是这种情况、IC 的 VSS 不会处于电池链的负电压最高、我知道这是不可取的、对吧? 请参阅随附的图表。
谢谢、
Roberto