请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z50-R2 主题中讨论的其他器件: BQ4050、 BQSTUDIO、 BQ40Z50
您好!
我想在从模式下配置 BQ40z50-R2。
请告诉我、以下功能可在从模式下配置。
IATA 关闭
2.并联电池平衡
电池膨胀(bq40z50-R2具有基于温度、电压和周期计数的充电电压降级设置、可降低充电电压并延迟电池膨胀的开始)
4.低温配置(bq40z50-R2具有改进的瞬态模型,可更好地估算低温放电开始时的容量)。
5.电池阻抗更新问题-(对于某些放电接近空的应用、bq4050 CEDV 监测计在这种情况下可能更有意义)。
6.健康状况。
7.睡眠期间的平衡[CBC]-(即使器件进入睡眠状态、也允许对电池进行平衡)。
此致、
Harish。