This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:BQ40z50-R2处于从模式配置

Guru**** 2584585 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R2, BQ4050, BQSTUDIO, BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/744721/bq40z50-r2-bq40z50-r2-in-slave-mode-configuration

器件型号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件: BQ4050BQSTUDIOBQ40Z50

您好!

我想在从模式下配置 BQ40z50-R2。

请告诉我、以下功能可在从模式下配置。

IATA 关闭

2.并联电池平衡

电池膨胀(bq40z50-R2具有基于温度、电压和周期计数的充电电压降级设置、可降低充电电压并延迟电池膨胀的开始)

4.低温配置(bq40z50-R2具有改进的瞬态模型,可更好地估算低温放电开始时的容量)。

5.电池阻抗更新问题-(对于某些放电接近空的应用、bq4050 CEDV 监测计在这种情况下可能更有意义)。

6.健康状况。

 7.睡眠期间的平衡[CBC]-(即使器件进入睡眠状态、也允许对电池进行平衡)。

此致、

Harish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Harish、
    我不知道我是否理解正确,所以如果我的答案似乎不相关,请原谅我。
    我们的监测计通常是默认地址为0x16的 SMBus 从器件、因此在从模式下配置它们没有什么特别的。
    所有这些参数都可以使用 bqStudio 或主机处理器进行配置、但通常建议在生产过程中设置这些参数、然后密封器件、以免在系统中意外修改设置。
    此致、
    Swami
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的支持。

    需要对以下查询进行澄清。

    BQ40z50数据表8.3.15 通信"部分中的 IC 可用于主模式。
    数据表中没有关于 IC 默认模式配置的明确信息。 请告诉我 BQ40Z50-R2的默认配置、我们如何更改这些模式? (从模式切换到主模式、反之亦然)
    此致、
    Harish。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正在等待有关 BQ40z50-R2从模式/主模式配置设置的反馈?

    此致、

    Harish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Harish、
    根据 SBS 规范的主控模式、并且只用于向充电器发出电压和电流。
    此外、它还可以广播任何警报。
    它不是一个通用主控模式器件。
    此致、
    Swami