请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UC2903
我需要使用 UC2903的"电源正常"输出来激活一个负载开关(负载开关需要一个在"ON"引脚上的低电平有效信号来启用 VOUT。 当受监控的电源超出容差范围时、需要禁用 VOUT)。 我正在监控三个直流电源、分别为+5V、+16.5V 和-16.5V、我的输入电源为+28VDC。 已将故障窗口设置为+/-5%的容差。 我没有获得所需的"电源正常"输出来激活负载开关("电源正常"输出始终为低电平)。
请查看我的电源监控 IC 实施情况、并在需要时提出任何改进建议。
Vijay