This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2903:输出"Power OK"时出现问题

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3852

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/748674/uc2903-issue-with-power-ok-output

器件型号:UC2903

我需要使用 UC2903的"电源正常"输出来激活一个负载开关(负载开关需要一个在"ON"引脚上的低电平有效信号来启用 VOUT。 当受监控的电源超出容差范围时、需要禁用 VOUT)。 我正在监控三个直流电源、分别为+5V、+16.5V 和-16.5V、我的输入电源为+28VDC。 已将故障窗口设置为+/-5%的容差。 我没有获得所需的"电源正常"输出来激活负载开关("电源正常"输出始终为低电平)。

请查看我的电源监控 IC 实施情况、并在需要时提出任何改进建议。

  

Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vijay、

    您能否在没有二极管的情况下通过上拉电阻器来测试"电源正常"的功能?
    我想确保器件正常工作、然后我们可以在次级侧工作

    -Marcoo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marcoo、

    感谢您的提示。

    我卸载了 D1、D2和 R5、并在 D1的位置放置了一根跳线(通过10k 电阻器将"电源正常"输出上拉至28VDC)。

    但是、我在"电源正常"输出端未获得所需的电压。

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vijay、

    我认为"power OK"输出也与"line/switcher sense "输入相关。 线路/开关感应在内部以2V 为基准、因此当该输入小于2V 时、电源正常将低电平有效以显示故障。 当线路/开关感应高于2V 时、电源正常将为逻辑高电平以显示无故障。

    请确认这是您看到的问题。 谢谢!

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Michael

    请找到原理图

    - 用 0.1uf 连接的 CWD 引脚、它提供脉冲

    - WDI 引脚还提供脉冲(控制器)

    - 当我们打开处于高电平状态的设备 WDO 和 RESET 引脚时,当我们停止脉冲该引脚并变为低电平时。

       这意味着它不会对控制器进行复位

    -我的 be TPS3852未启动

    -请提供启用顺序和工作程序

    -Jay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jay、

    我看不到包含 TPS3852的原理图。 请将原理图发送到我的电子邮件:michaeldesando@ti.com、以便我们能够弄清这一点。 谢谢!

    Michael