请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ34110EVM-796 主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO、 BQ34Z100-G1、 BQ34110、 EV2400
大家好:
现在我使用 BQ34110EVM-796 进行校准、但是在校准期间、bqstudio 报告错误、错误详细信息为"校准-电池组电压校正超出允许的范围;
我使用 NI-MH 电池、电压为10V、校准流程以 TRM 为基准、现在我 不知道如何解决它。