This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110EVM-796:BQ34110EVM-796电压校准错误

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34110EVM-796, BQSTUDIO, BQ34Z100-G1, BQ34110, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/744879/bq34110evm-796-bq34110evm-796-voltage-calibration-error

器件型号:BQ34110EVM-796
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOBQ34Z100-G1BQ34110EV2400

大家好:  

现在我使用 BQ34110EVM-796 进行校准、但是在校准期间、bqstudio 报告错误、错误详细信息为"校准-电池组电压校正超出允许的范围;

我使用 NI-MH 电池、电压为10V、校准流程以 TRM 为基准、现在我 不知道如何解决它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Darren、

    您是否在器件中设置了串联电池的数量、设置了正确的分压器值、启用了 VEN 引脚(以启用外部分压器和禁用内部分压器)、并在 EVM 上正确设置了跳线? 在尝试进行电压校准之前、请仔细按照 EVM 用户指南第3.2.1节中的步骤来配置器件。
    本视频也可能非常有用: www.youtube.com/watch
    它适用于 bq34z100-G1器件、但校准过程类似。

    此致、
    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Matt:
    网站"www.youtube.com/watch"无法打开
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉 Darren。 以下是正确的链接: www.youtube.com/watch
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matt:
    我设置器件中串联电池的数量并启用 VEN 引脚、还在 EVM 上正确设置跳线、
    当我将施加的电压设置为10000mV 并且 bqstudio 提示错误:"Calibration - pack voltage correction is Beyond allowed range"时、只有在进行电压校准后才会获得正确的分压器值;我怀疑 BQ34110是否损坏
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当我将 BQ34110EVM 与 EV2400相连、并且 BQ34110读取时、电压为16MV、但实际上电池电压为10.45V。我已经在电路板上测量了相关的电压。 REG25为2.85V,Regin 为3.27V。 BAT 为0.54V。电池电压为10.45V、BAT 电压正确。但我无法正确执行电压校准。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    您是否按照 EVM 用户指南中的所有步骤进行了设置? 在"Calibration"(校准)屏幕上、您要将分压器设置为什么? 根据您使用的分频器、它应该大约为19200。

    Matt