This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65130:负电源轨上的电流限制

Guru**** 2584835 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/749266/tps65130-current-limiting-on-negative-rail

器件型号:TPS65130

您好!

我的客户要求澄清在达到负电流限制时器件的行为。 需要您的专业知识。 谢谢。 /M.A.M

 

"如果超出负电源的电流限制、您知道 TPS65130的行为吗?

我们的用例是 Vin = 5V、Vneg =-12V。 从数据表中可以看出、电流限制在100-150mA 之间

 

 

 

我们有一个用例、在该用例中、我们可以看到从-12V 电源轨汲取的电流略高于此限制、并且我们可以看到电压轻微下降。 我们看不到这种情况会产生任何负面影响、这种行为是可以接受的。

 

但是,你在这里看到了什么问题吗? 我主要想部件是否因任何原因停止调节、但我想只有当我们达到升压开关电流限值(700mA)时才会发生这种情况。"

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已就此主题通知了我们的专家。 请在2018年6月12日之前回复。

    谢谢、
    Aaron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    输出电流限制是由于开关电流限制所致。 由于转换比/更高的输出负载电流导致转换器达到开关电流限制、因此转换器开关将在该开关周期的剩余时间内关断、但在下一个开关周期中会再次导通、这种模式将重复出现。 总体效果将会在您观察时降低输出电压。 如果应用中可接受这个较低/降低的输出电压、则我看不到其他问题。

    此致、
    辽卡特