请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65130 您好!
我的客户要求澄清在达到负电流限制时器件的行为。 需要您的专业知识。 谢谢。 /M.A.M
"如果超出负电源的电流限制、您知道 TPS65130的行为吗?
我们的用例是 Vin = 5V、Vneg =-12V。 从数据表中可以看出、电流限制在100-150mA 之间
我们有一个用例、在该用例中、我们可以看到从-12V 电源轨汲取的电流略高于此限制、并且我们可以看到电压轻微下降。 我们看不到这种情况会产生任何负面影响、这种行为是可以接受的。
但是,你在这里看到了什么问题吗? 我主要想部件是否因任何原因停止调节、但我想只有当我们达到升压开关电流限值(700mA)时才会发生这种情况。"