This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG34XX-BB-EVM:LMG34XX

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG3410-HB-EVM, TIDA-00915, LMG3410R050, LMG3410R070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/750419/lmg34xx-bb-evm-lmg34xx

器件型号:LMG34XX-BB-EVM
主题中讨论的其他器件:LMG3410-HB-EVMTIDA-00915LMG3410R050LMG3410R070

您好!

我们未能知道 LMG3410-50的最大额定电流

TIDA-00915 和 EVM LMG3410-HB-EVM 的设计使我们知道 LMG3410-70的最大额定电流为8.4A。

请参阅说明 LMG3410-50最大额定电流的文档。  

LMG3410-50是否仍然有效或可用?

此致

Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    LMG3410R050现在处于预发布/预量产模式、这意味着您可以购买样片、并且将来将激活。 其电流额定值为12A。

    希望这对您有所帮助。

    谢谢、此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,利兴

    感谢您的明确回答。

    LMG3410R050具有与 LMG3410R070相同的尺寸。 对吧?

    我们希望该产品何时处于活动状态?

    此致

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sam、您好!

    2019年、我没有确切的日期、但请务必监控 TI.com 以获取更新。

    谢谢、此致、