请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMG34XX-BB-EVM 主题中讨论的其他器件:LMG3410-HB-EVM、 TIDA-00915、 LMG3410R050、 LMG3410R070
您好!
我们未能知道 LMG3410-50的最大额定电流
TIDA-00915 和 EVM LMG3410-HB-EVM 的设计使我们知道 LMG3410-70的最大额定电流为8.4A。
请参阅说明 LMG3410-50最大额定电流的文档。
LMG3410-50是否仍然有效或可用?
此致
Sam