This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/EM1402EVM:仅在对 TMS 电路板进行编程后才会出现测试连接错误

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/748569/ccs-em1402evm-test-connection-error-only-after-programming-tms-board

器件型号:EM1402EVM
主题中讨论的其他器件:BQ76PL455A-Q1

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我遵循 TIDM-TMS570BMS 示例并已执行必要的修改、在对电路板进行编程之前、我能够测试连接并接收到以下消息:"JTAG DR 完整性扫描测试已成功。" 但是、对电路板进行编程后、我能够打开 GUI、但当我重新测试连接时、我收到此错误消息

此外、在"Expressions"选项卡下还有许多错误消息、如下所示:



主要问题是无法平衡电池电压、但启用平衡后、电压不会改变。 我使用逻辑分析仪确认 SPI 信号存在、因此我怀疑这是编程错误。 请提供任何帮助


此致、  

Reynier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Reynier、

    感谢您提出的问题、但我们需要一些时间来了解这一点、并在感恩节假期之后返回。

    此致、

    泰勒
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Reynier、

    请确保已按照" bq76PL455A-Q1示例代码入门"文档(链接: www.ti.com/.../slva635.pdf)中所述从 TMS570电路板上移除电阻器 R8。

    谢谢!
    Vince
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vince、
    是的、我已经对文档进行了所有修改。 这包括移除 R8。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Reynier、

    您能否确保安装了正确的 FTDI 驱动程序? (链接: www.ftdichip.com/.../VCP.htm)

    此致、
    Vince
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不应该使用 CCS 附带的 XDS100驱动程序吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Reynier、

    很抱歉耽误你的时间。 如果 XDS100不适用于您当前的应用、我建议尝试 FTDI 驱动程序。 在大多数情况下、链接的 FTDI 驱动程序将为 bq76PL455/EM1402随附的 FTDI 线缆提供全面支持。

    请告诉我驱动程序是否能为您解决连接问题!

    谢谢、
    Vince