请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:EM1402EVM 主题中讨论的其他器件:BQ76PL455A-Q1
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我遵循 TIDM-TMS570BMS 示例并已执行必要的修改、在对电路板进行编程之前、我能够测试连接并接收到以下消息:"JTAG DR 完整性扫描测试已成功。" 但是、对电路板进行编程后、我能够打开 GUI、但当我重新测试连接时、我收到此错误消息
此外、在"Expressions"选项卡下还有许多错误消息、如下所示:
主要问题是无法平衡电池电压、但启用平衡后、电压不会改变。 我使用逻辑分析仪确认 SPI 信号存在、因此我怀疑这是编程错误。 请提供任何帮助
此致、
Reynier