This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5051:lm5051最严重的问题

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5051

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/744420/lm5051-lm5051-brunt-out-issue

器件型号:LM5051

尊敬的 Supprot 团队

Thsi 是 Delta 工程师 Yi-Sheng、我们在工厂面临 LM5051烧坏的问题

故障率为6/100 = 6%

应用电路如下所示

故障症状是 VCC 对地短路

输入电压48-72V

输出电压12V/500W

我是否可以让支持团队提供帮助、看看是否有任何价值设置错误或导致 IC 烧坏的原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yishan Chang、

    原理图中的值不清楚、您能否更好地了解原理图。


    此致、
    Kari。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参考此图片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    是否有从输入到 GND 的 TVS?
    根据电子邮件对话、Vcc 引脚损坏。

    通过 Red Yen 的电子邮件对话、我们可以继续通过电子邮件进行跟踪、因为它涉及故障分析。

    此致、
    Kari。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    如果线路引脚电压超过且大量电流流入 Vcc、则可能会发生 VCC 接地短路。
    线路引脚也损坏了。

    我们可以通过电子邮件进行此对话吗?
    请发送电子邮件至 karikalan@ti.com。


    此致、
    Kari。