请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5051 尊敬的 Supprot 团队
Thsi 是 Delta 工程师 Yi-Sheng、我们在工厂面临 LM5051烧坏的问题
故障率为6/100 = 6%
应用电路如下所示
故障症状是 VCC 对地短路
输入电压48-72V
输出电压12V/500W
我是否可以让支持团队提供帮助、看看是否有任何价值设置错误或导致 IC 烧坏的原因?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.