This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2410:TPS2410关闭功能

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2410, TPS2411, LM5050-1, LM5050-2, LM5060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/747096/tps2410-tps2410-off-function

器件型号:TPS2410
主题中讨论的其他器件: TPS2411LM5050-1LM5050-2LM5060

尊敬的团队:

我的客户使用 LM5050来提供54V 电源轨、使用 TPS2410来提供12V 电源轨。

他们希望在 TPS2410上实现与 LM5050关闭功能相同的功能。

客户似乎需要更改为 TPS2411、对吧?

或者是否有任何工作要解决?

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kuan Wei Chen:

    您能告诉我们客户使用的是哪个版本的 LM5050吗? LM5050-1或 LM5050-2?
    您能否详细说明"关断"功能、客户是否需要在关断时切断电源路径?


    此致、
    Kari。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kari:

    客户正在使用 LM5050-1。
    但 LM5050-1和 LM5050-2之间有何不同?
    是的、客户需要在关闭时切断电源路径。

    BR
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kuan Wei Chen:

    LM5050-1和 LM5050-2在关断时都无法切断电源路径、这是因为体二极管会在 MOSFET 关断时传导电流。

    要切断电源路径、单个 ORing MOSFET 是不够的、需要两个背对背 MOSFET。

    LM5050只能驱动 ORing MOSFET、第二个 MOSFET 需要由 LM5060 IC 驱动。

    TPS2410可以驱动两个背靠背 MOSFET、请参阅数据表第22页的"双向阻断和 C 保护"。

    LM5050-1可通过 Vs 引脚供电、方法是将其连接到 IN 引脚、OUT 引脚或外部电源。

    LM5050-2只能通过 IN 引脚供电、当 OFF 为高电平时、它具有 FET 短路状态检测机制。

    连接到 OUT 引脚时、LM5050-1以外的其他引脚可能会出现泄漏问题。 请参阅随附的报告以减少泄漏。

    e2e.ti.com/.../0576.PMP20096_5F00_LIQ_5F00_REVA_5F00_TEST_5F00_BJT.pdf

    此致、

    Kari。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kari:

    感谢您的回复。
    如果 LM5050已经合适、并且认为客户不需要切断电源路径、
    但如何实现 TPS2410的关断功能、因为它没有与 LM5050相同的"关断引脚"。

    BR
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    TPS2410的关断功能可使用 OV 或 UV 引脚实现。
    如果 OV 引脚上的电压超过 OV 阈值、则 TPS2410关闭。
    同样、对于 UV 引脚、如果电压低于 UV 阈值、TPS2410将关断。

    此致、
    Kari。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    如果您能够使用 TPS2410实现 OFF 功能、请告知我们。

    如果您的问题已得到解答、请单击"此问题已解决"按钮。

    此致、
    Kari。