主题中讨论的其他器件: TPS2411、 LM5050-1、 LM5050-2、 LM5060
尊敬的团队:
我的客户使用 LM5050来提供54V 电源轨、使用 TPS2410来提供12V 电源轨。
他们希望在 TPS2410上实现与 LM5050关闭功能相同的功能。
客户似乎需要更改为 TPS2411、对吧?
或者是否有任何工作要解决?
BR
Kevin
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的团队:
我的客户使用 LM5050来提供54V 电源轨、使用 TPS2410来提供12V 电源轨。
他们希望在 TPS2410上实现与 LM5050关闭功能相同的功能。
客户似乎需要更改为 TPS2411、对吧?
或者是否有任何工作要解决?
BR
Kevin
尊敬的 Kuan Wei Chen:
LM5050-1和 LM5050-2在关断时都无法切断电源路径、这是因为体二极管会在 MOSFET 关断时传导电流。
要切断电源路径、单个 ORing MOSFET 是不够的、需要两个背对背 MOSFET。
LM5050只能驱动 ORing MOSFET、第二个 MOSFET 需要由 LM5060 IC 驱动。
TPS2410可以驱动两个背靠背 MOSFET、请参阅数据表第22页的"双向阻断和 C 保护"。
LM5050-1可通过 Vs 引脚供电、方法是将其连接到 IN 引脚、OUT 引脚或外部电源。
LM5050-2只能通过 IN 引脚供电、当 OFF 为高电平时、它具有 FET 短路状态检测机制。
连接到 OUT 引脚时、LM5050-1以外的其他引脚可能会出现泄漏问题。 请参阅随附的报告以减少泄漏。
e2e.ti.com/.../0576.PMP20096_5F00_LIQ_5F00_REVA_5F00_TEST_5F00_BJT.pdf
此致、
Kari。