主题中讨论的其他器件:LM2587、 TPS61170、 TPS61175、 LMH6722
你(们)好
我希望使用将 负 I/p 电压转换为5V 的正输出电压,这是否可行?
您能否共享应用报告 、其中显示了如何将-11V 连接到 Vin 和 GND 连接以及进一步的任何修改?
谢谢、
Praveen
9902401702
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
我希望使用将 负 I/p 电压转换为5V 的正输出电压,这是否可行?
您能否共享应用报告 、其中显示了如何将-11V 连接到 Vin 和 GND 连接以及进一步的任何修改?
谢谢、
Praveen
9902401702
尊敬的李嘉柏:
感谢您推荐备选器件、
尽管 TPS 61170看起来与 LM2587类似,但 有一个额外的 CTRL 引脚 来启用该器件,数据表中提到,可以 施加1.2V (或)电压,直接连接到电源电压。 但在我的要求中、 只有-12V 的 I/p 电压 可用、 因此如果我将 CTRL 连接到-Vin、如 snva740应用报告 中通过"Cin1" 显示的那样、它是否正常 工作?
TPS61170器件有欠压闭锁(UVLO)要求、您可以查看这些问题并及早响应吗?
此致、
Praveen