This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MC34063A:我计划将其用作-11的负输入电压至5V 的正输出电压

Guru**** 2797465 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2587, TPS61170, TPS61175, LMH6722

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/748524/mc34063a-i-am-planning-to-use-it-as-negative-input-voltage-of--11-to-a-positive-output-voltage-of-5v

部件号:MC34063A
主题中讨论的其他器件:LM2587TPS61170TPS61175LMH6722

你(们)好

我希望使用将 负 I/p 电压转换为5V 的正输出电压,这是否可行?

您能否共享应用报告 、其中显示了如何将-11V 连接到 Vin 和 GND 连接以及进一步的任何修改?

谢谢、

Praveen

9902401702

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Praveen、

    本应用手册"www.ti.com/.../snva740.pdf" 实现了与您所需的相同功能。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的李嘉柏:
    我已经阅读了 snva740应用手册,但由于 LM2587-Adj 的封装问题(TO-263)的空间限制,我正在寻找替代表面贴装组件。
    我是否可以在 i/p 下实现与 MC43063A 相似的拓扑、并使用逆变器拓扑配置获得所需的5V 输出、如 MC43063A 数据表所示
    如果您有、请建议您选择替代器件
    谢谢、
    Praveen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Praveen、

    此应用中的输出电流是多少?
    MC43063A 应该能够使用升压拓扑而非逆变器拓扑实现相似的拓扑。
    MC43063A 是非常旧的器件。 我更喜欢推荐其他升压转换器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的李嘉柏:
    @ 5V 电源轨的输出电流要求小于1A、通常为500mA
    如果您建议对与 LM2587相比具有更小封装的相同(或)其他器件进行拓扑修改、这一点很好
    谢谢
    Praveen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Praveen、

    如果输出电流低于500mA、我建议使用 TPS61170。
    对于更高输出功率的器件、我建议使用 TPS61175。
    该拓扑类似于 LM2587
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的李嘉柏:

    感谢您推荐备选器件、

    尽管 TPS 61170看起来与 LM2587类似,但 有一个额外的 CTRL 引脚 来启用该器件,数据表中提到,可以 施加1.2V (或)电压,直接连接到电源电压。  但在我的要求中、  只有-12V 的 I/p 电压 可用、 因此如果我将  CTRL 连接到-Vin、 snva740应用报告 中通过"Cin1" 显示的那样、它是否正常 工作?

      TPS61170器件有欠压闭锁(UVLO)要求、您可以查看这些问题并及早响应吗?

    此致、

    Praveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Praveen、

    将 CTRL 连接到电源的接地端以启用器件、并连接到 VIN (-12V)以禁用器件。 因为在该应用中、-12V 是 IC 的实际 GND。 可以将电源的接地视为12V
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的李嘉柏:
    感谢您的澄清、
    我希望在连接上如上所述时不会出现任何 UVLO 要求的问题、请确认同样的问题?
    获得评估需要多长时间、成本是多少、我能否在回报基础上获得?

    此致
    Praveen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Praveen、

    UVLO 不是问题。 至于器件、输入电压实际上是12V。
    我不理解您对评估的疑问。 您是指 EVM 吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的李嘉柏:

    是的,我正在转至 EVM(评估模块)

    谢谢

    Praveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的李嘉柏:

    在最终设计中,我将继续使用 LM61170,最后一个问题是,我将使用数据表中提到的模拟接地连接散热焊盘 。

    模拟 GND w.r.t 至 IC 是 GND,我在设计中连接至-12V,因此我是否必须将散热垫连接至-12V (或) VIN 引脚,该引脚现在连接至 GND?

    谢谢、

    Praveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Praveen、
    问得好。 它应连接到 IC 的 GND 引脚、这是系统中的最低电压电平。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我已经从 TI 网站下载了 LMH6722 Spice 模型,以便在 TINA 中进行仿真。
    文件扩展名显示为 LMH6722 New.mod MPEG 格式,您能否检查并共享.lib、.tld 格式以在 TINA 中进行仿真?
    谢谢、
    Praveen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Praveen、
    它是旧设备。 我怀疑有 TINA 模型。 但是、我对 OP 器件一无所知、因此我重新分配了 TINA 论坛的帖子、也许他们有一些相关的内容。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Praveen、

    由于我们已经通过 以下网址回答了您的问题:e2e.ti.com/.../752254、因此我将关闭此帖子。

    此外、由于此帖子已解决、如果您有其他后续问题(如有必要、请将该新帖子与此帖子链接)、请随时根据需要打开一个新帖子。

    Herman