This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54140A:小负载情况下的输出电压纹波(脉冲跳跃模式)

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54140A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/743879/tps54140a-vout-ripple-in-case-of-a-small-load-pulse-skip-mode

器件型号:TPS54140A

为了在极小的负载(~小于50mA)情况下减少 TPS54140A 的纹波、我将选择一个低电感值(4.7uH)。 可以吗?
通过 Lo (min)(在8.2.2.2输出电感器选择(Lo)中)等式计算得出的电感值较大(在 Iout 较低的情况下)。 但在脉冲跳跃模式下、该公式不合适。 是这样吗?
如果对下面显示的捕获有一些建议、请让我确切地知道这一点。 这将非常有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户4778976、

    正确,公式中的最大电流是部件的最大额定电流1.5A,而不是典型负载50mA。 4.7 μ H 可能正常、具体取决于您的输出电压。 请注意、如果您需要良好的短路行为、您的电感器的额定饱和电流应高于3A。
    您能否共享您的基本电路、包括 Cout、Lo、Vout 和补偿?

    此外、您能否再次尝试附加图像、它们不可见。 我发现、.png 格式在上传图像时工作良好。

    此致、Robert
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我想跟进此帖子。 您是否能够分享您的基本原理图和图片?

    此致、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是我们板上的电路。

    电感值最初为33uH、但输出长周期纹波。 4.7 μ H 正常。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您分享您的原理图。

    正如 Robert 所说的、这可能是可以的。 您将需要通过环路响应测量来验证此设计在您的范围内的稳定性。 您还可以使用产品文件夹中的电路计算器工具来验证组件选择。

    此致、
    Katelyn