请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54140A 为了在极小的负载(~小于50mA)情况下减少 TPS54140A 的纹波、我将选择一个低电感值(4.7uH)。 可以吗?
通过 Lo (min)(在8.2.2.2输出电感器选择(Lo)中)等式计算得出的电感值较大(在 Iout 较低的情况下)。 但在脉冲跳跃模式下、该公式不合适。 是这样吗?
如果对下面显示的捕获有一些建议、请让我确切地知道这一点。 这将非常有帮助。