This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24210:单节锂离子电池和太阳能电池板(6V、2W)

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24210, BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/746380/bq24210-single-cell-li-ion-battery-and-solar-panel-6v-2w

器件型号:BQ24210
主题中讨论的其他器件: BQ24650

大家好!

我想使用 BQ24210通过太阳能电池板(6V、2W)为单节锂离子电池充电、但我对此有些怀疑。 据我了解、BQ24210没有电池保护电路。 例如、未实现电池的欠压保护。 因此、我需要使用一些额外的电池保护。 底线是、我正在寻找一个或多个 IC、能够通过6V 太阳能电池板为单节锂离子电池充电并保护电池。 我的最终电源管理电路必须能够向负载提供2A 脉冲。 你有什么建议吗?
感谢你的帮助。

Miguel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Miguel
    了解一下 BQ24650、它是一款开关模式充电器、可支持更大的电流和更宽的电压范围。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    对于电池保护、您有什么建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Miguel
    有关电池保护、请查看 BQ297XX 系列器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你