请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24210 主题中讨论的其他器件: BQ24650
大家好!
我想使用 BQ24210通过太阳能电池板(6V、2W)为单节锂离子电池充电、但我对此有些怀疑。 据我了解、BQ24210没有电池保护电路。 例如、未实现电池的欠压保护。 因此、我需要使用一些额外的电池保护。 底线是、我正在寻找一个或多个 IC、能够通过6V 太阳能电池板为单节锂离子电池充电并保护电池。 我的最终电源管理电路必须能够向负载提供2A 脉冲。 你有什么建议吗?
感谢你的帮助。
Miguel