Other Parts Discussed in Thread: LM2623, TPS61256
主题中讨论的其他器件: TPS61256
我刚刚使用 LM2623 (下图所示的原理图设计)设计了 PBC、但它现在不起作用、我找不到原因。
我已经检查了 PCB
1.VOUT_BQ = 4.1V
当我启用 EN_5V_SW = 3.3V、然后 U18 (AP22802AW5-7)进行预热且 U17没有 Vout 时、这意味着 VCC_5V_SW 大约为0V
任何人都可以找到 并为我提供有关此问题的解决方案
非常感谢您的支持