请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61196 主题中讨论的其他器件: LP8556
尊敬的 Sirs 或 Madams:
请允许我回答以下问题:
问题1.
在 LED 电流 ILED 设置为小于50mA 的条件下、我们是否可以使用 TPS61196?
如果答案是“不”或“不推荐”,请告诉我会出现什么消极现象
当 IC 与"ILED < 50mA"搭配使用时。
IC 根本不会灌入 LED 电流? 或者、LED 电流设置的精度会比1.5%差得多?
问题2.
如果我们无法将 TPS61196与"ILED < 50mA"配合使用、请告诉我应该使用什么 IC
较低的 LED 电流、如每个 LED 灯串30mA 或40mA。
我们现在计划使电路控制 LCD 面板、其特性如下;
-LDC 面板有两个连接器,分别连接4个 LED 灯串。
每个灯串的 LED 电流为30mA-40mA。
- LED 灯串所需的最大阳极电压约为70V。
此致、
Shinsuke Tanaka