This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61196:是否可以在每个 IFB 引脚的 LED 电流小于50mA 的条件下使用 TPS61196?

Guru**** 2580495 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61196, LP8556

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/750728/tps61196-is-it-possible-to-use-tps61196-under-the-condition-that-led-current-per-one-ifb-pin-is-less-than-50ma

器件型号:TPS61196
主题中讨论的其他器件: LP8556

尊敬的 Sirs 或 Madams:

请允许我回答以下问题:

问题1.

  在 LED 电流 ILED 设置为小于50mA 的条件下、我们是否可以使用 TPS61196?

如果答案是“不”或“不推荐”,请告诉我会出现什么消极现象

当 IC 与"ILED < 50mA"搭配使用时。

IC 根本不会灌入 LED 电流? 或者、LED 电流设置的精度会比1.5%差得多?

问题2.

如果我们无法将 TPS61196与"ILED < 50mA"配合使用、请告诉我应该使用什么 IC

较低的 LED 电流、如每个 LED 灯串30mA 或40mA。

我们现在计划使电路控制 LCD 面板、其特性如下;

 -LDC 面板有两个连接器,分别连接4个 LED 灯串。

 每个灯串的 LED 电流为30mA-40mA。

 - LED 灯串所需的最大阳极电压约为70V。

此致、

Shinsuke Tanaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shinsuke、
    是的、您可以使用每通道电流小于50mA 的 TPS61196。 您的详细应用是什么? 我认为 TPS6196是适合您描述应用的器件吗?
    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的周先生

    感谢您的快速响应。

    我提出这个问题的原因是数据表显示了
    "每个灯串都有一个独立的电流调节器、可提供 LED 电流
    50mA 至400mA 的可调电流、匹配精度为±1.5%。"。
    根据此说明、我猜到该 IC 不能在 ILET<50mA 时使用。

    请检查"从50mA 到400mA"的实际含义。

    此致、
    Shinsuke Tanaka
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shinsuke、
    对于 TPS61196、我们建议将前置通道的最大电流从50mA 调节到400mA。 因为我们可以确认非常好的精度、并在该范围内匹配。 对于您的应用、我建议您将最大电流设置为每通道50mA。 因为当您设置为每通道50mA 时、您可以参考图5和公式3来选择合适的电阻器。 BTW、TPS61196专为大尺寸面板而设计。 您能告诉我每个灯串有多少个 LED 吗? 如何使用6个通道、每个通道的 LED 更少。 这样、LP8556更适合您的器件(但最大输出电压低于45V)。
    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的周先生:

    感谢您的快速而详细的回应。

    请允许我就您的回答提出一个问题和一个意见。

    问题3.
    >对于 TPS61196,我们建议将最大电流前置通道从50mA 调节到400mA。
    >因为我们可以确认准确度很高,并在该范围内匹配。 对于您的应用、
    >我建议您将最大电流设置为每通道50mA。 因为当您设置为每通道50mA 时
    >您可以参考图5和公式3来选择合适的电阻器。
    过去、我问过如何在该社区上设置此 IC 上的 ILED 值。
    此时、响应是该 IC 的 ILED 应设置得稍低
    LCD 面板数据表中显示的 LED 电流规格。
    对我来说,这种反应似乎是正确的,因为我现在明白了这一点
    流经 LED 灯串的电流必须小于最大电流值
    显示在 LCD 面板数据表中、否则 LED 灯串可能会损坏。
    详情请见下文;
    e2e.ti.com/.../678787
    因此、从上面的角度来看、我们无法将电路上的 ILED 设置为50mA、
    它控制 LCD 面板、每个灯串的 LED 电流为30mA-40mA。
    如果 ILED 设置为50mA、TPS61196会尝试在 LED 灯串上灌入50mA 电流
    和50mA、超过了 LCD 面板数据表中显示的最大电流值、
    实际上会流过 LED 灯串、这将导致 LCD 面板损坏。
    请问我的理解是否正确?


    >BTW、TPS61196专为大尺寸面板而设计。 您能告诉我每个灯串有多少个 LED 吗? 如何使用6通道
    >每个通道的 LED 较少。 这样、LP8556更适合您的器件(但最大输出电压低于45V)。
    我们要使用的 LCD 面板的特性如下:
    -LDC 面板有两个连接器,分别连接4个 LED 灯串。
    每个灯串的 LED 电流为30mA-40mA。
    - LED 灯串所需的最大阳极电压约为70V。
    遗憾的是、LP8556似乎无法使用、因为
    LED 灯串所需的最大阳极电压约为70V、
    远高于45V。
    如果有任何其他符合上述特性的 IC、请告知我。

    此致、
    Shinsuke Tanaka
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的周先生:

    很抱歉多次打扰您、但您能回答我在11月28日发布的第3季度问题吗?
    要点是、
    -当 TPS61196用于每个 LED 灯串的 LED 电流范围小于50mA 的 LCD 面板时、
    我们应该如何设置 ILED 值?
    例如、如果 LCD 面板的数据表显示每个 LED 灯串的 LED 电流为
    典型值30mA 最大值40mA、什么值适合 ILED?
    您提到在这种情况下、ILED 应设置为50mA。
    但恐怕如果 ILED 设置为50mA、TPS61196会在 LED 灯串上灌入50mA、然后50mA 流过
    这可能会损坏 LCD 面板、因为50mA 大于每个灯串的最大 LED 电流值
    显示在 LCD 面板的数据表中。

    此致、
    Shinsuke Tanaka
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shinsuke、
    是的,您需要设置为每通道50mA,但您需要控制 PWM 占空比不会非常大且不会超过您的最大电流限制。 由于 TPS61196旨在支持更高电流的应用、我将与我们的设计人员核实您的应用是否有公共资源?
    此致
    肖恩