请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25896 尊敬的
我看到 TS 在数据表上的应用。 温度范围为0~60°C
如何将温度(T1-T5)设计为0至45°C?
例如:根据我的理解:假设 T5 -> 60度 C =2.996K 欧姆将其更改为45度 C =4.867K 欧姆
这是否符合我的理解?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的
我看到 TS 在数据表上的应用。 温度范围为0~60°C
如何将温度(T1-T5)设计为0至45°C?
例如:根据我的理解:假设 T5 -> 60度 C =2.996K 欧姆将其更改为45度 C =4.867K 欧姆
这是否符合我的理解?