This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25896:关于 TS 应用

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/748193/bq25896-about-ts-application

器件型号:BQ25896

尊敬的

我看到 TS 在数据表上的应用。 温度范围为0~60°C

如何将温度(T1-T5)设计为0至45°C?

例如:根据我的理解:假设 T5 -> 60度 C =2.996K 欧姆将其更改为45度 C =4.867K 欧姆

这是否符合我的理解?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eiven、

    是的、您可以通过在该温度下选择相应的热敏电阻值来选择 T5作为所需的任何温度。 但是、JEITA 热阈值将更改为较低的电压、您可以在 此处计算:www.ti.com/.../slurax7。 您可以使用 REG09b4禁用 JEITA 热态。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff

    明白了。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Jeff

    我使用 Excel 计算 RT1和 RT2。

    我有负电阻器。

    我有什么问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、eiven、

    电阻器计算值为负值意味着无法实现 TCOLD 和 thot 阈值与 NTC 热敏电阻电阻的组合。 我建议选择具有不同 Beta 常量或不同/更宽温度窗口的不同 NTC 热敏电阻。


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可以尝试设置 R_HOT=45C。

    谢谢!
    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Joel

    谢谢您的回复。
    我知道使用不同的 β 常数来更改热敏电阻。
    我们的客户向我们提供电池。 我们无法请求更改热敏电阻。
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    45°C 温度还可以。
    我需要与客户讨论如何更改保护温度。

    谢谢。