This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3852:功能查询

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3852

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/747837/tps3852-query-on-functionality

器件型号:TPS3852

您好!

这是 Sanjay

我在通用板上使用 TPS3852G33DRBR2R 开发了看门狗电路、但发现该电路无法正常工作。 我已通过使 WDI 脉冲变为连续高电平或低电平来停止该脉冲、以使复位结束。 但是、它不会生成任何复位脉冲。 但是、手动复位功能正常。 对于任何 modificationse2e.ti.com/.../TPS3852G33DRBR-Schematic.pdf、请提供建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sanjay、

    TPS3852复位输出是开漏输出。 您能否添加一个上拉电阻器并再次尝试查看这是否是问题的原因?

    -Marcoo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marcoo、

    感谢您的回复...!

    微控制器复位引脚具有内部上拉电阻。 因此、无需外部上拉、复位所需的电流约为400uA。

    我已将其与 RESET 引脚断开、在3.8V 中添加了一个100K 欧姆电阻器、并验证了该引脚。 那么、它的行为方式也是一样的...!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Neeraja、

    您能否移除 CDW 电容器并尝试使用较小的延迟进行复位测试。 CWD 上的1uF 有一个77S 的看门狗窗口、我不确定这是否会影响它。

    -Marcoo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Marcoo、

    我们还使用0.1uF 和10K 欧姆电阻器进行了测试、但没有改进
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Neeraja、

    很抱歉耽误你的回答。 那是美国的假期。 我将与我的内部团队合作、了解可能出现的问题、并向您提供最新信息。

    -Marcoo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marcoo、

    没关系。  

    好的、我将等待您的回复。 提前感谢 !!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Neeraja、

    我会使用1nF 电容进行测试、以确保窗口小得多。
    WDO 和 SET1是否连接在一起? 或者为什么网络被称为相同的网络。
    您能否发送 SET1和 WDI/WDO 上电压的示波器截图?
    您能将 set1短接至 VCC。 Set1是一个数字引脚、它不需要将其拉取、它需要对 GND 或 VCC 短路。 SET1上的电压可能不符合逻辑高电平

    -Marcoo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marcoo、

    很抱歉耽误你的回复,因为我离得太远了!

    WDO 和 SET1未连接在一起。 仅设置引脚为高电平。

    现在我们已经观察到、如果 WDI (默认高电平)随看门狗超时(选择1uF 77sec)以下的任何时序提供脉冲、并且在 WDI 输入脉冲停止大约75秒后、WDO 不会提供任何脉冲(默认高电平)、并且在大约200毫秒内提供低电平脉冲。

    但是、实际上、正如数据表所说的、如果脉冲在看门狗窗口周期内被提供给 WDI、它将读取为正确的输入。 在这里、如果我们在早期故障时提供脉冲、它会将其视为正确的输入而不是将 WDO 上的输出置为有效。 但是、当 WDI 的输入停止时、它将输出置为有效。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Neeraja、

    您能否向我发送您认为问题是什么的示波器照片?
    我觉得我们有些困惑。 WDI 输入只会触发 WDO。 它永远不会触发复位。 您是否还需要 WDI 将 RESET 拉至低电平?

    -Marcoo