您好!
这是 Sanjay
我在通用板上使用 TPS3852G33DRBR2R 开发了看门狗电路、但发现该电路无法正常工作。 我已通过使 WDI 脉冲变为连续高电平或低电平来停止该脉冲、以使复位结束。 但是、它不会生成任何复位脉冲。 但是、手动复位功能正常。 对于任何 modificationse2e.ti.com/.../TPS3852G33DRBR-Schematic.pdf、请提供建议
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
这是 Sanjay
我在通用板上使用 TPS3852G33DRBR2R 开发了看门狗电路、但发现该电路无法正常工作。 我已通过使 WDI 脉冲变为连续高电平或低电平来停止该脉冲、以使复位结束。 但是、它不会生成任何复位脉冲。 但是、手动复位功能正常。 对于任何 modificationse2e.ti.com/.../TPS3852G33DRBR-Schematic.pdf、请提供建议
您好、Marcoo、
很抱歉耽误你的回复,因为我离得太远了!
WDO 和 SET1未连接在一起。 仅设置引脚为高电平。
现在我们已经观察到、如果 WDI (默认高电平)随看门狗超时(选择1uF 77sec)以下的任何时序提供脉冲、并且在 WDI 输入脉冲停止大约75秒后、WDO 不会提供任何脉冲(默认高电平)、并且在大约200毫秒内提供低电平脉冲。
但是、实际上、正如数据表所说的、如果脉冲在看门狗窗口周期内被提供给 WDI、它将读取为正确的输入。 在这里、如果我们在早期故障时提供脉冲、它会将其视为正确的输入而不是将 WDO 上的输出置为有效。 但是、当 WDI 的输入停止时、它将输出置为有效。