This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25710:BQ25710

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/746494/bq25710-bq25710

器件型号:BQ25710

您好!

关于 BQ25710数据表说明、 通过 IADT 引脚进行电感检测的目的是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 BQ25710控制环路设计、我们需要通过 RAC (输入电流感应电阻器-10m Ω)感应输入平均电流。 但是、在降压模式条件下、BQ25710只能在高侧 FET 导通期间感测半输入电流信息。 IC 无法感应其他半电流信息。 因此、我们需要让 IC 知道电感器值、然后重新生成另一半输入电流信息。 我们使用不同的 IADP 引脚的电阻 器值来通知 BQ25710"电流电感器值"。 当 BQ25710首次为交流适配器或电池的任何电源供电时、此检测仅执行一次。

    谢谢

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:
    感谢您的快速回复、您可以致电我 Eddy。
    我几乎理解您的意思。
    您所说的是:但在降压模式条件下、BQ25710只能在高侧 FET 导通期间感测半输入电流信息。 IC 无法感应其他半电流信息。 --> BQ25710如何判断降压模式? BQ25710如何在降压、升压和降压/升压模式之间进行无缝转换?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Seamless-Transition-Method.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    阅读 BQ25710产品说明书时、我有一些问题需要向您提出:

    关于 BQ25710、ChargeOption3寄存器(addr=32H)、 设计 IL_AVG 钳位有什么用途?  据我了解、峰值和谷值电流限制是设计的、因此无需设计平均电流限制。

    2.关于 BQ25710、Reg21[9],据我了解,该位是:在启用 VAP 功能之前,应该在 VBUS 上连续7次放电,检测电池是否足够强? 您能否详细描述位函数?  

    LOW_PTM_RIPPLE 位的用途是什么? 您能描述一下 PTM 控制过程吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    平均电流钳位是为了防止电感器电流变得如此高、以免损坏外部开关 FET 这种高电感器纹波。 当然、这并不是完全看峰值电感器电流、但设计人员可以考虑这一点。 这还有助于防止设计人员希望成本优化其电感器 Isat 值时出现电感器饱和。

    2.为了将输入去耦电容器充电至20V、电池电压需要处于最小值以启动反向升压模式、从而通过1S 或2S 电池执行此操作。 如果电压过低、无法进入升压模式为电容器充电、或者用于为电容器充电的电流过高、则 VAP 模式不会被激活。

    3.在 PTM 模式下,LOW_PTM_RIPPLE 位用于降低电压/电流纹波。 由于我们将驱动 HSFET1和 HSFET2、因此需要对每个 FET 的每个 BTST 电容器进行电荷刷新。 这样做可能会在 PTM 期间导致电感器上出现较大的增量。 该位减少了 BTST 电容器刷新期间的纹波。


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经对演示进行了测试并理解了演示。 感谢您的回答。