Other Parts Discussed in Thread: BQ25710
您好!
关于 BQ25710数据表说明、 通过 IADT 引脚进行电感检测的目的是什么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
对于 BQ25710控制环路设计、我们需要通过 RAC (输入电流感应电阻器-10m Ω)感应输入平均电流。 但是、在降压模式条件下、BQ25710只能在高侧 FET 导通期间感测半输入电流信息。 IC 无法感应其他半电流信息。 因此、我们需要让 IC 知道电感器值、然后重新生成另一半输入电流信息。 我们使用不同的 IADP 引脚的电阻 器值来通知 BQ25710"电流电感器值"。 当 BQ25710首次为交流适配器或电池的任何电源供电时、此检测仅执行一次。
谢谢
e2e.ti.com/.../Seamless-Transition-Method.pdf
尊敬的 Paul:
阅读 BQ25710产品说明书时、我有一些问题需要向您提出:
关于 BQ25710、ChargeOption3寄存器(addr=32H)、 设计 IL_AVG 钳位有什么用途? 据我了解、峰值和谷值电流限制是设计的、因此无需设计平均电流限制。
2.关于 BQ25710、Reg21[9],据我了解,该位是:在启用 VAP 功能之前,应该在 VBUS 上连续7次放电,检测电池是否足够强? 您能否详细描述位函数?
LOW_PTM_RIPPLE 位的用途是什么? 您能描述一下 PTM 控制过程吗?