This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27411-G1:bq27411的 OTFS 文件格式

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27411-G1, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/747241/bq27411-g1-otfs-file-format-for-bq27411

器件型号:BQ27411-G1
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

您好,尊敬的,TI 成员,

 我是中国电池包装工厂的一名员工、我对 bq27411-G1的 OTF 文件格式有疑问。 现在、我们要开发一种使用 i2c 工具为量产线对 bq27411进行编程的解决方案。 我想了解有关 OTF 文件的更多详细信息。 我已经花了几天时间来解决这个问题、主要的问题是字节后跟从地址-0x16。例如:  

宽:16 00 21 00 00 5F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CB D4 1A 05 1C 98 02 D3 FF B9 30 EF 03 71 05 01 00…

0x16是 ROM 模式的从地址。

0x00是寄存器命令

0x5F 是后面字节的计数。

所以。 “21 00 00 00”怎么样?

提前感谢。 此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../ATL416278-3360mAh-after-GL-171125.7z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brandon

    请参阅随附的应用手册

    e2e.ti.com/.../0003.slua541.pdf

    www.ti.com/.../getliterature.tsp

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Onyx、
    我已经获得了您几天前提供的文件、我很理解。 但它并未详细描述.otfs 中的字节。 例如对于.srec,我们很清楚,使用 I2C 将闪存字节写入0x4000 ~ 0x5FFF。 但是、对于 OTF、这一点并不清楚。 您能否向我提供一些有关此方面的信息。
    好的、另一个问题、我应该如何验证已编程的芯片? 正如您所知,我正在为生产线构建一个工具,确保正确编程每个芯片非常重要。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Onyx、

    另一个困惑、需要您的帮助。  如所附图片所示,我使用源 OTF 对芯片进行了编程,并通过 bqstudio 使用此芯片导出 OTF。 发现这两个文件之间存在一些不同的东西。 我很困惑。 我搜索数据表,不同的字节是--“更新状态”,为什么它更改为0x80? 我如何知道它何时正确?  感谢 您的致谢日、祝您愉快。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    更新状态是监测计将根据监测历史记录更改的动态参数。 预计会发生变化。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、谢谢 Dominik、