主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO
您好,尊敬的,TI 成员,
我是中国电池包装工厂的一名员工、我对 bq27411-G1的 OTF 文件格式有疑问。 现在、我们要开发一种使用 i2c 工具为量产线对 bq27411进行编程的解决方案。 我想了解有关 OTF 文件的更多详细信息。 我已经花了几天时间来解决这个问题、主要的问题是字节后跟从地址-0x16。例如:
宽:16 00 21 00 00 5F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CB D4 1A 05 1C 98 02 D3 FF B9 30 EF 03 71 05 01 00…
0x16是 ROM 模式的从地址。
0x00是寄存器命令
0x5F 是后面字节的计数。
所以。 “21 00 00 00”怎么样?
提前感谢。 此致、