This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28700:SMPS

Guru**** 2593590 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/751102/ucc28700-smps

器件型号:UCC28700

您好!

几个月前、我使用 UCC28700开发了开关模式电源、我按照数据表中的建议获取5W 5V 1A 的输出、它运行良好。  

现在、我想使用我之前创建的相同 UCC28700电路获得10W 5V 2A 作为输出。 有可能吗? 我不知道要在电路中修改什么来获得这些参数。 您是否可以与我分享任何关于它的信息/指南行?

请参阅随附的我用于第一个 SMPS 的原理图。

提前感谢...

e2e.ti.com/.../Raul.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Raul、

    我很高兴您在5W 设计中取得了成功。

    10W 设计将具有相同的拓扑、但必须更改多个组件以适应更高的功率级别。
    您将无法"拉伸"大多数现有零部件、因为电流应力已加倍。

    设计此设计的最佳方法是遵循 UCC28700数据表中的设计过程、与5W 设计相同、但具有更高输出电流的除外。 www.ti.com/.../sluc408上提供了一种方便的计算器工具
    此外、考虑参考 PMP4351参考设计以深入了解该设计。
    您可以尝试使用 Webench 生成设计。

    主要关注领域将是:
    a)新变压器
    b)输入大容量电容器大小、
    c)主 MOSFET 尺寸
    d)将输入 R3 (10 Ω 熔断电阻器)替换为真正的保险丝
    e)输出电容器大小
    f)主 MOSFET 缓冲器设计(由于泄漏电感能量较高)
    g)电流感应电阻器 R13
    H)可能是较大的 VDD 电容 C7

    其他一些小部件可能也需要更改值、但上面的列表是大项目。

    希望这对您有所帮助、祝您在新设计中一切顺利。
    此致、
    Ulrich
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您提供的信息。 我有几个问题要问、如果您能帮我解决、我将不胜感激。

    我正在使用您建议的计算器。 但我不理解某些事情。

    我所做的第一件事是在 设计参数中将1A 更改为2A。 那么、我不理解是否必须更改某些值、或者是否可以在出现这些值时保留这些值。 (黄色单元格中的值)、如果我必须将其从必须取的位置进行更改、

    根据这些值 、我转到 Wurth Elektronik 网页 、了解 哪款变压器 适合我的设计、但他们 在那里要求我提供 Vaux  、我 不知道 如何计算它。

    我正在关注 SLUA653C 应用报告、但有一些值是刚刚假定的。

    您可以看到、我是 SMPS 设计的新手。  

    如果您有任何其他信息可以帮助我完成此过程、请随时将其发送给我。 我将不胜感激。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Raul、

    可以根据 NAS 和 Vout 计算辅助电压、 SLUA653C 是 您的应用设计的良好起点。 我可以帮助您了解您不了解的特定方程。

    在 Excel 工具上、可以修改每个黄色单元格、但如果您不知道纹波或负载阶跃等值、则可以保留原始值、例如在"输入电容器"部分: 第6行是根据您的输出规格计算出的输出电容器值、您必须在第12行中反映该值、该行是您选择的输出电容器。

    此致、

    区域