您好!
几个月前、我使用 UCC28700开发了开关模式电源、我按照数据表中的建议获取5W 5V 1A 的输出、它运行良好。
现在、我想使用我之前创建的相同 UCC28700电路获得10W 5V 2A 作为输出。 有可能吗? 我不知道要在电路中修改什么来获得这些参数。 您是否可以与我分享任何关于它的信息/指南行?
请参阅随附的我用于第一个 SMPS 的原理图。
提前感谢...
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
几个月前、我使用 UCC28700开发了开关模式电源、我按照数据表中的建议获取5W 5V 1A 的输出、它运行良好。
现在、我想使用我之前创建的相同 UCC28700电路获得10W 5V 2A 作为输出。 有可能吗? 我不知道要在电路中修改什么来获得这些参数。 您是否可以与我分享任何关于它的信息/指南行?
请参阅随附的我用于第一个 SMPS 的原理图。
提前感谢...
非常感谢您提供的信息。 我有几个问题要问、如果您能帮我解决、我将不胜感激。
我正在使用您建议的计算器。 但我不理解某些事情。
我所做的第一件事是在 设计参数中将1A 更改为2A。 那么、我不理解是否必须更改某些值、或者是否可以在出现这些值时保留这些值。 (黄色单元格中的值)、如果我必须将其从必须取的位置进行更改、
根据这些值 、我转到 Wurth Elektronik 网页 、了解 哪款变压器 适合我的设计、但他们 在那里要求我提供 Vaux 、我 不知道 如何计算它。
我正在关注 SLUA653C 应用报告、但有一些值是刚刚假定的。
您可以看到、我是 SMPS 设计的新手。
如果您有任何其他信息可以帮助我完成此过程、请随时将其发送给我。 我将不胜感激。
你好 Raul、
可以根据 NAS 和 Vout 计算辅助电压、 SLUA653C 是 您的应用设计的良好起点。 我可以帮助您了解您不了解的特定方程。
在 Excel 工具上、可以修改每个黄色单元格、但如果您不知道纹波或负载阶跃等值、则可以保留原始值、例如在"输入电容器"部分: 第6行是根据您的输出规格计算出的输出电容器值、您必须在第12行中反映该值、该行是您选择的输出电容器。
此致、
区域