大家好、
在 我的客户使用 EVM 进行评估时、通过电感负载(CC 模式)拉取大于200mA 的电流时、Lmzm23601似乎没有启动。 您能回答我的客户的问题吗?
1.该器件在启动时序时是否用作恒流源?
2. LMZM23601在启动时序时可驱动多少实际负载? 是否也可以在时序上驱动1A?
以下是它们的评估条件。
输入电压:24V
输出电压:3.3
负载:电子负载(CC 模式)
问题)。 器件不会在电子负载大于200mA 时启动
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
在 我的客户使用 EVM 进行评估时、通过电感负载(CC 模式)拉取大于200mA 的电流时、Lmzm23601似乎没有启动。 您能回答我的客户的问题吗?
1.该器件在启动时序时是否用作恒流源?
2. LMZM23601在启动时序时可驱动多少实际负载? 是否也可以在时序上驱动1A?
以下是它们的评估条件。
输入电压:24V
输出电压:3.3
负载:电子负载(CC 模式)
问题)。 器件不会在电子负载大于200mA 时启动
Onawa-San、您好!
LMZM23601能够驱动高达1A 的最大额定电流 图45 是从启动条件下测量 EVM 获得的示波器截图、类似于您的评估应用(24V 输入电压、3.3V 输出电压)。 此图显示、在启动期间、在 EN 为高电平后 PGOOD 变为高电平所需的时间大约为6ms、用于满负载1A 运行。
您能否检查您的电源输入电流是否受到限制?
此致、
Jimmy