This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM23601:启动时序时的驱动能力

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZM23601, LMZM23601EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/750997/lmzm23601-drive-capability-at-start-up-timing

器件型号:LMZM23601

大家好、

在 我的客户使用 EVM 进行评估时、通过电感负载(CC 模式)拉取大于200mA 的电流时、Lmzm23601似乎没有启动。 您能回答我的客户的问题吗?

1.该器件在启动时序时是否用作恒流源?
2. LMZM23601在启动时序时可驱动多少实际负载? 是否也可以在时序上驱动1A?  

以下是它们的评估条件。
输入电压:24V
输出电压:3.3
负载:电子负载(CC 模式)


问题)。 器件不会在电子负载大于200mA 时启动

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Onawa-San、您好!

    LMZM23601能够驱动高达1A 的最大额定电流 图45 是从启动条件下测量 EVM 获得的示波器截图、类似于您的评估应用(24V 输入电压、3.3V 输出电压)。 此图显示、在启动期间、在 EN 为高电平后 PGOOD 变为高电平所需的时间大约为6ms、用于满负载1A 运行。

    您能否检查您的电源输入电流是否受到限制?  

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jimmy–San、

    感谢您对此做出及时响应。 好的、我知道 LMZM23601应在1A 实际负载下启动。
    电源的电流限制设置为1A。 因此、这不是根本原因。

    您能否检查 LMZM23601EVM 是否可以在工作台上的 CC 模式下启动拉电流超过200mA 的负载?

    此致、
    Takashi Onawa
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Onawa-San、您好!

    是的、我可以在今天晚些时候做一些讨论。 让我回到您的问题上。

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Onawa-San、您好!

    很抱歉耽误你的回答。 所连接的 是 LMZM23601EVM 在以下条件下的工作台范围:

    VIN = 24V;VOUT = 3.3V;ILOAD = 300mA (CC 模式下的 ELOAD)  

    在两种启动情况下、通过 PWRGD 引脚高输出读数可调节3.3V 输出电压。  

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jimmy–San、

    感谢您将数据放在工作台上!

    客户注意到电子负载设置错误。
    解决了这一点之后,他们还确认 LMZM23601可以以大于200mA 的电流启动。

    此致、
    Takashi Onawa