主题中讨论的其他器件: TPS25944A
您好!
我有一个应用可以由 USB 或外部电源适配器供电。 根据是否有外部电源、我希望增大电子保险丝电流限制。
我已经实现了以下(简化的)电路:
比较器用于检测外部电源适配器是否已预设、从而启用 Q1。
我知道这不是典型的应用、也可能是我从该电路中得到奇怪行为的原因、原因如下:
1) 1)默认条件是 USB 供电、它仅使用 RB 来设置 ILIM。
2) 2)如果连接了外部电源、则将 RA 与 RB 并联、从而更改限制(增加 ILIM)。 工作正常。
3) 3)如果负载被调整到新的上限范围内的某个位置、并且外部电源适配器被移除。 仅使用 Rb 即可将 ILIM 更改为下限。 在这种情况下、电子保险丝似乎按预期跳闸(禁用输出)、但 FAULT 引脚未将状态更改为 FAULT 状态(似乎只有上升沿侧面电流检测可生成过流故障条件?)。
一种解决方案是在外部电源被移除时提供一个复位脉冲、但这也会在脉冲持续时间内断开负载、而在"可由 USB 供电的轻负载"的情况下、这是不可取的。
是否有人知道是否有针对此问题的简单解决方法?
此致、
伊沃