This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25944L:两级电子保险丝

Guru**** 2580075 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25944L, TPS25944A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/748414/tps25944l-two-level-efuse

器件型号:TPS25944L
主题中讨论的其他器件: TPS25944A

您好!  

我有一个应用可以由 USB 或外部电源适配器供电。 根据是否有外部电源、我希望增大电子保险丝电流限制。  

我已经实现了以下(简化的)电路:

比较器用于检测外部电源适配器是否已预设、从而启用 Q1。  

我知道这不是典型的应用、也可能是我从该电路中得到奇怪行为的原因、原因如下:

1) 1)默认条件是 USB 供电、它仅使用 RB 来设置 ILIM。

2) 2)如果连接了外部电源、则将 RA 与 RB 并联、从而更改限制(增加 ILIM)。 工作正常。

3) 3)如果负载被调整到新的上限范围内的某个位置、并且外部电源适配器被移除。 仅使用 Rb 即可将 ILIM 更改为下限。 在这种情况下、电子保险丝似乎按预期跳闸(禁用输出)、但 FAULT 引脚未将状态更改为 FAULT 状态(似乎只有上升沿侧面电流检测可生成过流故障条件?)。

一种解决方案是在外部电源被移除时提供一个复位脉冲、但这也会在脉冲持续时间内断开负载、而在"可由 USB 供电的轻负载"的情况下、这是不可取的。  

是否有人知道是否有针对此问题的简单解决方法?

此致、

伊沃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ivo、

    欢迎使用 E2E!

    在步骤3中、当移除外部电源适配器时、哪个电源为 TPS25944L 输入+3V3供电?
    或者,您是指外部电源适配器的电源电压降低了吗?

    您能否共享的测试波形
    输入电压、Q1的栅极信号、输出电流、故障输出
    2.输入电压、Q1的栅极信号、输出电流、输出电压。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ivo、

    测试波形的任何更新

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    很抱歉耽误你的时间。  

    有两种可能的电源:USB 和/或+5V 交流/直流适配器。 它们由二极管"或"连接到公共+5V 电源轨。 该电源轨用于为生成系统+3V3的 DCDC 转换器供电、该转换器也连接到电子保险丝输入。

    我没有任何可用的波形、但 Q1的栅极信号是比较器的逻辑电平、用于在 ORing 二极管之前检测外部电源。

    此版本的芯片在过流触发之前需要至少4ms 的过载持续时间、我们使用 FAULT 引脚在 x 延迟后触发复位、此外我们的负载是动态的。 由于这种情况、它有时不符合我们假设它将跳闸的要求。 这给了我错误的印象、即 FAULT 引脚状态与电子保险丝开关状态不同步。

    我的印象是、从高限值(RA//RB)到低限值(RB)仅在开关限值之后提供复位脉冲 时才会工作、以防已连接高电平负载。 因此、唯一的解决方案似乎是在外部电源被移除后提供一个复位脉冲、以保证在所有条件下(USB 电源+无负载/轻负载/高负载、EXT 电源+无负载/轻负载/高负载、 USB + EXT 电源+空载/轻载/高负载)。

    由于时间有限、我下周将在某个地方对此进行测试。  

    此致、

    伊沃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ivo、

    明白。
    器件 TPS25944A 的自动重试版本是否对您有所帮助?
    我期待您的测试更新。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ivo、

    如果您预计测试会有更多延迟、 请关闭此主题、并随意打开新主题。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    这个问题的解决方案是稍微增加电流限制、以确保我们的"动态"负载不会跳闸 Ifastrip (与 ILIM 相关)。 这导致了奇怪的行为、现在一切都按预期工作。  

    此致、

    伊沃