This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24072T:将此器件用于更高的放电电流

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24072T, BQ24040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/750126/bq24072t-using-this-part-for-higher-discharge-currents

器件型号:BQ24072T
主题中讨论的其他器件: BQ24040

您好!  

我在刚开始使用 BQ24072T 进行设计时、现在规格已更改、因此需要使用更高的放电电流。 我认为一种可能的解决 方案是将电子系统直接连接到 VBAT、为电池添加一些保护、而不使用 Vout 作为我的系统输入。  

我已经做了一些测试、放电工作正常、但是、完全放电时、我对电池充电有问题(保护启动至低于2.8V)。

为了更好地理解、我附加了一张图片。

 

那么、问题是、这可以起作用吗? 如果是、为什么在完全断开并连接负载时不充电? (如果断开负载、它将开始充电)

  1.  不充电时:
    • 输出= 3.4V
    • BAT = 0.98V
    • CE = 0V
    • EN1 = 0
    • EN2 = 3.3V
    • 120欧姆电阻器、采用电池参数
    • 输出10k 负载

 充电正常时:
  • 输出= 3.4V
  • BAT = 3.38V
  • CE = 0V
  • EN1 = 0
  • EN2 = 3.3V
  • 开路
  • 输出10k 负载

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Victor、
    BQ24072T 是一款电源路径器件、可支持高达4.5A 的 OUT 放电电流。 由于充电电流路径与负载不同、如果您将负载直接连接到 BAT、则会遇到问题、当存在负载时、由于充电电流由 ISET 引脚设置、因此在正确端接时会遇到问题、 电池的充电电流将是 ISET 电流设置减去从 BAT 拉出的负载。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的负载要求再也无法满足?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raheem、

    感谢您的快速响应。  

    我们将看到6-7安的放电。 当产品正在充电时、高电流源会关断、因此在充电时、电流负载低于50mA。 不确定端接电流是否存在问题、因为如果电池电压低于2.8V、保护电路会"开路"。 如果我错了、请更正我。  

    再次感谢。  

    此致、

    Victor Claver  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    维克多
    终止电流是充电器达到的电流、用于确定充电完成、从而使电池电压大约为4.2V 而非2.8。 如果您将负载直接连接到电池、在充电时存在50mA 负载、则很难终止、因为将存在50mA 负载。 充电时是否有任何方法可禁用负载?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raheem、  

    当然、很抱歉。 工作时间长...

    关于端接电势问题、我无法通过 TD 引脚禁用它吗? 还是计时器将终止充电? 我还可以在充电时降低负载的电流。

    这2个问题是否是我可以使用显示的配置( 系统负载连接到 BAT 而不是 OUT)的唯一问题?

    1. 连接负载时的正确端接(我可能会减小负载)
    2. 电池的充电电流将是 ISET 电流设置减去您从 BAT 拉出的负载(1.3A - 0.05A 仍将为我提供1.25A 的充电、这是可以的)

    只需仔细检查、端接电流是否= 0.1*Ichg? 这意味着我的终止电流大约为130mA。

    再次感谢您的帮助!

    此致、

    Victor Claver

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    维克多
    您可以通过将 TD 拉为高电平来禁用终端、这也将禁用安全计时器。 如果在充电时负载为50mA、这可能会起作用。 即使启用了端接、器件也会在稍后随着负载终止、这种情况应该很好。 您需要在 BAT 引脚上添加额外的短路保护电路、因为负载将连接到电池。 如果不需要电源路径功能、您还可以查看 bq24040。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raheem、

    感谢您的回答。 是的、添加额外的保护电路在最初的计划中。

    此致、

    Victor Claver

    电源 我找不到"此解决我的问题"按钮(可能是因为 TI 认为已解决? 不知道)