主题中讨论的其他器件: BQ24040
您好!
我在刚开始使用 BQ24072T 进行设计时、现在规格已更改、因此需要使用更高的放电电流。 我认为一种可能的解决 方案是将电子系统直接连接到 VBAT、为电池添加一些保护、而不使用 Vout 作为我的系统输入。
我已经做了一些测试、放电工作正常、但是、完全放电时、我对电池充电有问题(保护启动至低于2.8V)。
为了更好地理解、我附加了一张图片。
那么、问题是、这可以起作用吗? 如果是、为什么在完全断开并连接负载时不充电? (如果断开负载、它将开始充电)
- 不充电时:
- 输出= 3.4V
- BAT = 0.98V
- CE = 0V
- EN1 = 0
- EN2 = 3.3V
- 120欧姆电阻器、采用电池参数
- 输出10k 负载
- 输出= 3.4V
- BAT = 3.38V
- CE = 0V
- EN1 = 0
- EN2 = 3.3V
- 开路
- 输出10k 负载
提前感谢!