This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS81256:封装外形、示例电路板布局、OZ 的定义

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS81256

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/751247/tps81256-package-outline-example-board-layout-the-definition-of-oz

器件型号:TPS81256

大家好、

 TPS81256的引脚-引脚距离是多少?

我的意思是、这是数据表 P.22中的典型值1、也是 P.23中的典型值(1)。  

P.17中的铜厚度"1oz 最大值"是什么?

我也不知道为什么使用"oz"、而使用"mm"。

 和剂量"oz/"意味着什么?

此致、

北井高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Noriyuki-San、

    抱歉、如果该模块属于我们的产品系列、我对该模块不是很熟悉。 我需要进行搜索。

    谢谢、
    Youhao Xi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、我错误地点击了"TI 认为已解决"按钮、我无法返回移除该标志。 不用担心、您可以通过答复重新打开它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Noriyuki-San、

    我想我误解了您的问题。 再次阅读您的帖子后、我相信我可以为您提供答案。 是的、引脚间距通常为1mm。

    关于使用 oz 而不是 mm、这是 PCB 制造的惯例。 PCB 供应商的铜厚度标准单位为 oz。

    谢谢、
    Youhao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尤豪、

    是否有任何文档显示距离为1mm?

    客户希望将其作为证据。

    此致、

    北井高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、这是机械图纸符号、我认为这是通用标准。 单位以 mm 为单位、数字表示尺寸、典型值表示典型值。 在同一张图中、它显示了凸点尺寸:直径在0.25至0.35 mm 之间、9x 指的是9个凸点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Youhao

    请分享。
    我想知道它确实是通用标准、因为 MicroSIP 封装具有我们的商标。

    此致、
    北井高桥