请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS81256 大家好、
TPS81256的引脚-引脚距离是多少?
我的意思是、这是数据表 P.22中的典型值1、也是 P.23中的典型值(1)。
P.17中的铜厚度"1oz 最大值"是什么?
我也不知道为什么使用"oz"、而使用"mm"。
和剂量"oz/"意味着什么?
此致、
北井高桥
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.