This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR23625-Q1:Cvcc 的最小电容

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR23625-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/750709/lmr23625-q1-minimum-capacitance-of-cvcc

器件型号:LMR23625-Q1

您好!

我们收到了客户关于 LMR23625-Q1的问题。
请帮帮我们。

[问题]
建议的 Cvcc 最小电容是多少? 他们正在考虑将 GRM155R61225KE11#用于 Cvcc。 它们涉及直流偏置效应和温度特性。

此致、
tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Tateo-San、

    感谢您的查询。 我复制了产品专家以了解有关最小 VCC 电容的澄清信息。

    请注意、我们通常建议使用具有 X7R 电介质的陶瓷去耦电容器、以实现最佳的温度和电压系数性能。

    此致、
    Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、感谢您的回复。 我们期待您的反馈。

    此致、
    tateo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Tateo、

    建议的最小 VCC 电容器为2.2uF。 正如 Tim 提到的、我们还建议使用电介质为 X7R 的陶瓷电容器。

    此致、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为我们没有关于 CVCC 最小电容的数据。

    我们始终使用2.2uF、16V、X7R 电容器进行测试,例如 EVM 中的电容器

    器件型号为 GRM188Z71C225KE43

    谢谢

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的回复。 他们希望使用 GRM155R61C225KE11#、这是他们的标准器件。 直流偏置效应和温度特性略低于 GRM188Z71C225KE43。 因此、他们希望能够将此部件用于 Cvcc。 如果在以下条件下将此部件用于 Cvcc、则会发生什么类型的 IC 问题? 如果您提供建议的最小 Cvcc 电容值、这将会很有帮助。

    VIN=9.5至16V
    Vout=5V 或7V
    Iout=2A
    fs=440kHz *与外部时钟同步

    LMR23625-Q1现已用于最终原型设计。 使用 GRM155R61C225KE11#时、IC 看起来运行稳定。 因此、如果不担心使用该电容器、他们希望使用该电容器。

    我知道这是一个大问题、非常感谢您为我们所做的工作。

    此致、
    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kohsuke、

     

    是的、只要特性与相似、我就认为

    https://psearch.en.murata.com/capacitor/product/GRM188Z71C225KE43%23.html

     

    我认为使用其他具有类似特性的器件应该是可以的。

     

    我看到客户将0402电容器作为其标准部件。

    我要检查的一点是、4V 时的直流偏置应该与上面的器件型号相似(可能使用2来补偿过热的0402组件?)

     

    谢谢

    -Arief