您好!
我们收到了客户关于 LMR23625-Q1的问题。
请帮帮我们。
[问题]
建议的 Cvcc 最小电容是多少? 他们正在考虑将 GRM155R61225KE11#用于 Cvcc。 它们涉及直流偏置效应和温度特性。
此致、
tateo
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们收到了客户关于 LMR23625-Q1的问题。
请帮帮我们。
[问题]
建议的 Cvcc 最小电容是多少? 他们正在考虑将 GRM155R61225KE11#用于 Cvcc。 它们涉及直流偏置效应和温度特性。
此致、
tateo
您好、感谢您的回复。 他们希望使用 GRM155R61C225KE11#、这是他们的标准器件。 直流偏置效应和温度特性略低于 GRM188Z71C225KE43。 因此、他们希望能够将此部件用于 Cvcc。 如果在以下条件下将此部件用于 Cvcc、则会发生什么类型的 IC 问题? 如果您提供建议的最小 Cvcc 电容值、这将会很有帮助。
VIN=9.5至16V
Vout=5V 或7V
Iout=2A
fs=440kHz *与外部时钟同步
LMR23625-Q1现已用于最终原型设计。 使用 GRM155R61C225KE11#时、IC 看起来运行稳定。 因此、如果不担心使用该电容器、他们希望使用该电容器。
我知道这是一个大问题、非常感谢您为我们所做的工作。
此致、
tateo
您好、Kohsuke、
是的、只要特性与相似、我就认为
https://psearch.en.murata.com/capacitor/product/GRM188Z71C225KE43%23.html
我认为使用其他具有类似特性的器件应该是可以的。
我看到客户将0402电容器作为其标准部件。
我要检查的一点是、4V 时的直流偏置应该与上面的器件型号相似(可能使用2来补偿过热的0402组件?)
谢谢
-Arief