This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5088:未达到所需的输出电压、MOSFET Vgs 是否为低电平?

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5088

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/750509/lm5088-desired-output-voltage-not-reached-mosfet-vgs-to-low

器件型号:LM5088

您好!
我不熟悉直流/直流转换器、由于我需要一个用于我的下一个设计、我决定构建一个测试板。

我使用了具有直流输入12-75V 和输出5V@5A 的 Webench 电源设计器、并在 PCB 工具中反驳了这一建议。

随附原理图、布局、BOM 和测量。

这就是我测量的结果:
输入电压 (18、9V)
输出电压(2、05V)

Vramp (max)     = 61、5mV          Vramp (f)           = 295kHz
Vramp (RISE)      =1、6us               Vramp (FALL)       =281ns

vSwitch (最大值)   =6、2V                vSwitch (最小值)    =-264mV
vSwitch (P2P)    =6、53V              vSwitch (rms)    =2、48V
vSwitch (f)         =278kHz

VGS (max)           =3、3V                Vgs (P2P)           =5、1V
VFB (rms)           =507mV
VEN (rms)           =2、36V

在我看来、MOSFET 被正确驱动。
´m 我犯的错误是显而易见的,但现在我对这一问题视而不见。

此致、

Martin

e2e.ti.com/.../LM5088Q1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    更正:"对我来说、MOSFET 似乎未正确驱动"
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Martin:

    SW 节点电压明显不正确。 请验证 VCC 是否处于标称7.8V。 CSD19534 MOSFET 的栅极电压米勒平坦区约为4.5V、因此 FET 应在7.8V (减去自举二极管压降)时导通。

    PS:WEBENCH 原理图未在您的 pdf 中清晰显示-也许您可以附加更高的分辨率版本。

    此致、
    Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timothy、

    感谢您的回复!
    我在大约7、6V 的电压下测量了 Vcc、并附加了测量以及所有测量结果、质量更高。

    e2e.ti.com/.../LM5088_2D00_Q1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Martin、请完成 LM5088快速入门计算器(在产品文件夹中提供)、以便我们可以查看组件值。 VGS 在这里不应变为负值。 您能否检查引导电容器电压是否为 VCC 减去二极管压降。

    此致、
    Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Timothy、
    我明天将完成计算器值并上传,它已经在德国的这里很晚了,有人正在等待我在家:-)

    我创建了一个与我所关注设计的共享链接:
    webench.ti.com/.../SDP.cgi

    I 在 IC 引脚13 (SW)至引脚15 (Boot)之间测得、电压为5、4V。
    VCC 为~7、6V、SBRD10200的正向压降应约为~0、7V。

    此致、
    Martin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Martin、该启动电压似乎很低。 电压应为7V。 可能是线索。 5.6V 电压无法正确导通 FET。

    此外、无需200V 二极管- 100V 就足够了。

    此致、
    Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Timothy、增大 Cboot 是否有帮助? 或者还有什么其他因素会影响该电压?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Cboot 的值不应真正影响这一点(尽管100nF/16V/X7R/0603是一个很好的值)。 引导电容器应由 VCC 通过内部引导二极管充电。 如果您怀疑自举二极管损坏、可能需要检查其是否正在测量正确的正向压降。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢 Timothy 的帮助、
    用手焊接 PCB、用热风枪焊接 IC、这会导致所需的热分布。
    我明天将测量从 Vcc 到 Boot 并报告:-)
    此致、
    Martin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timothy、

    ~0、5V 的二极管正向压降似乎正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这或多或少是 Webench 设计中的值。

    LM5088Q1-Quickstart 计算器:

    e2e.ti.com/.../8524.LM5088_5F00_Quick_5F00_Start.xls

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是自举二极管吗? 如果是、为什么引导轨仅为5.6V -您是否使用示波器探头探测了引导电容器以测量其差分电压?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timothy、

    从 IC 引脚13 (SW)测得的 I 以引脚15 (引导)为基准

    从 GND 到引脚15的测量可为我提供6、7Vmin 和10、55Vmax

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Martin:

    波形看起来不正确、比利斯可能是因为 MOSFET 未完全导通。 或许可以考虑更换 IC。

    此致、
    Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Tomothy、
    我组装了两个 PCB、它们具有相同的问题。 在焊接过程中、我可能对热风枪不够关心。
    我将更换 IC。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    IC、不幸的是、波形看起来是一样的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Martin:

    只需再次查看您的原理图/BOM。 您的引导电容器是否真的是1812封装? 应在此处使用0603。

    此外、也可以使用较低的栅极阈值 FET (例如60V 器件)进行检查、以验证 SW 节点是否一直接地(二极管导通)、从而为引导电容器充电。

    此致、
    Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timothy、
    是的、引导电容器采用1812封装、是 webench 电源设计人员建议的。
    我可以尝试将0603电容器直接放置在 IC 引脚上、并将订购另一个 FET。

    再次感谢您的帮助!

    此致、
    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timothy、

    我用这个替换了 MOSFET  

    BSC123N10LS

    并直接焊接到 HG/SW 引脚上的100nF 电容。

    似乎它开始切换或显示良好意愿最少、但仍然未达到所需的输出电压。  

    附加了一些测量...

    此致、
    Martin

    e2e.ti.com/.../withBSC123N10L.docx