请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:BQ76PL455EVM大家好、我需要向大家介绍 bq76pl455aEVM 的 UART 通信问题。 它使用官方网络推荐的 USB-TTL 通信转换线路。 Bq76pl445A-q1EVM 使用 Windows 系统对通信进行编程、在一个线程中发送指令读取电压、并在另一个线程中发送指令以实现平衡控制。 但是、在发出平衡控制指令后、将发生通信故障。 另一个线程读取的电压线有几条不准确的线。 我使用了其中的八个电池通道。 原因是什么? 我们如何解决这个问题? 非常感谢!