This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455evm 的通信

Guru**** 2581045 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/742980/communication-of-bq76pl455evm

主题中讨论的其他器件:BQ76PL455EVM

大家好、我需要向大家介绍 bq76pl455aEVM 的 UART 通信问题。 它使用官方网络推荐的 USB-TTL 通信转换线路。 Bq76pl445A-q1EVM 使用 Windows 系统对通信进行编程、在一个线程中发送指令读取电压、并在另一个线程中发送指令以实现平衡控制。 但是、在发出平衡控制指令后、将发生通信故障。 另一个线程读取的电压线有几条不准确的线。 我使用了其中的八个电池通道。 原因是什么? 我们如何解决这个问题? 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    让您将 pl455A EVM 配置为8S 模式。 查看数据表。
    您是否使用自己的代码或 TI GUI?

    什么是"建议使用 USB-TTL 通信转换线路"
    您能否拍摄设置的图片并将其发布?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已将 pl455A EVM 配置为8S 模式。
    我使用了自己的代码。" 建议使用 USB-TTL 通信转换线路"是使用 FTDI USB-TO-TTL 串行(5V)电缆将455evm J3-Serial 接头连接到 PC USB 端口。我根据 BQ76PL455EVM 和 GUI 用户指南配置软件、在 Windows 中的两个进程之间添加同步锁、 但是、在运行单个进程时没有错误、两个进程将同时运行、使用 TI GUI 重新连接455 EVM 将导致 com 错误、并在与455 EVM 正常通信之前多次重新启动 TI GUI。您能为我提供帮助吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否已查看 PL455A 产品文件夹并查看示例代码和实际 MCU 代码。
    您可能希望从那里开始。