54各位专家、您好、
我在 POE 电路板中使用 TPS23861、我发现 PD 会每隔几秒(例如4秒)进行一次电源循环。
然后、我使用 PROC 读回寄存器0和寄存器0A、寄存器0为9f、寄存器0xA 为0x30、因此 VDUV 和 VPUV 均为"1"。
在我的电路板中、VPWR (54V)将比 VDD (3.3V)早100ms 准备就绪、SHOPDOWN_DOWN 和 RESET 信号都将为低电平、直到 CPU 启动、SHOPDOWN_DOWN 首先被驱动为高电平、然后是 RESET 信号。
您能给我一些评论吗?为什么 VDUV 和 VPUV 都为"1"?
顺便说一下、我认为 TPS23861正在工作、因为我可以读取寄存器0x2e 和0x2F 中的54V、在0x60中读取25k Ω 电阻、在0x2C 中读取40degrem 电阻。
谢谢
Chris